Efeito da velocidade de rotação durante a pré-carga

Com o uso de calibradores de esforço, a SKF determinou as alterações na pré-carga com velocidade de rotação e que há um aumento distinto na pré-carga em velocidades de rotação muito altas. Isso se deve principalmente às pesadas forças centrífugas nas esferas, provocando sua mudança de posição nas pistas.

Em comparação a um rolamento com esferas de aço, o rolamento híbrido (rolamento com esferas de cerâmica) pode atingir velocidades de rotação muito mais altas, sem causar um aumento significativo na pré-carga, como resultado da massa menor das esferas.

SKF logo