Modelos

As buchas escalonadas podem ter um formato de bucha convencional (fig. 1) ou podem apresentar o formato de anel (fig. 2). As buchas escalonadas em forma de anel são geralmente usadas em aplicações nas quais também serão usadas para fazer parte de uma vedação de labirinto (→ Projetos especiais de buchas escalonadas).

Em aplicações com cargas axiais relativamente leves, a extremidade da bucha com o menor diâmetro pode apresentar um ajuste com folga no eixo. Porém, se o método de injeção de óleo for usado para desmontar a bucha, a extremidade da bucha com o ajuste com folga deve ser vedada com um anel em "O" (fig. 3).

SKF logo