Amaciamento de rolamentos lubrificados com graxa

Os rolamentos de superprecisão lubrificados com graxa, inicialmente, giram com um momento de atrito relativamente alto. Se girarem em velocidades altas sem um período de amaciamento, o aumento na temperatura pode ser considerável. O alto momento de atrito acontece devido à agitação da graxa em excesso, que leva algum tempo para sair da zona de contato. Nos rolamentos abertos, esse período pode ser diminuído com a aplicação da quantidade necessária de graxa distribuída uniformemente em ambos os lados do rolamento durante a montagem. Os espaçadores entre rolamentos adjacentes também podem reduzir o período de amaciamento.

O tempo necessário para estabilizar a temperatura operacional depende dos seguintes fatores:

  • o tipo de graxa
  • o preenchimento inicial com graxa
  • como a graxa é aplicada aos rolamentos
  • o número e o arranjo de rolamentos no conjunto
  • o espaço disponível para o excesso de graxa se acumular em cada lado do rolamento
  • o procedimento de amaciamento
Os rolamentos de superprecisão normalmente operam com uma quantidade mínima de lubrificante, quando amaciados corretamente, permitindo que sejam alcançados o momento de atrito e a temperatura operacional mais baixos possíveis. A graxa que se acumula nas laterais do rolamento agirá como um reservatório, permitindo que o óleo escorra para a pista para oferecer lubrificação eficiente por um longo tempo.
O amaciamento pode ser feito de várias maneiras. Sempre que possível, e não importando o procedimento escolhido, o amaciamento deve envolver a operação do rolamento tanto no sentido horário quanto no anti-horário.

Procedimento de amaciamento padrão

O procedimento de amaciamento mais comum pode ser resumido da seguinte maneira:
  1. Selecione uma velocidade baixa de início de operação e um aumento de velocidade relativamente pequeno.
  2. Determine um limite de temperatura absoluto, normalmente de 60 a 65 °C . A SKF recomenda ajustar a máquina com chaves limitadoras que parem o eixo-árvore, se a temperatura aumentar além do limite determinado.
  3. Inicie a operação na velocidade de início de operação selecionada.
  4. Monitore o aumento da temperatura, fazendo as medições na posição do anel externo do rolamento e aguarde que ela estabilize. Se a temperatura atingir o limite, pare o eixo-árvore e deixe o rolamento esfriar. Repita o processo na mesma velocidade e gire o eixo-árvore, até que a temperatura estabilize abaixo do limite.
  5. Quando a temperatura do rolamento estabilizar, continue a girar o eixo-árvore para mais 10 a 15 minutos. Depois, aumente a velocidade em um incremento e repita a etapa 4.
  6. Continue aumentando a velocidade de forma incremental, permitindo que a temperatura estabilize em cada estágio, até que o eixo-árvore atinja um intervalo de velocidade acima da velocidade operacional do sistema. Isto resultará em um aumento menor de temperatura durante a operação normal. Agora, o rolamento está amaciado corretamente.
Este procedimento padrão de amaciamento é demorado. Para um eixo-árvore de média a alta velocidade, cada etapa pode levar de 30 minutos a 2 horas, até que a temperatura estabilize. O tempo total do processo de amaciamento pode ser de 8 a 10 horas (diagrama 1).

Procedimento de amaciamento curto

Uma alternativa ao procedimento de amaciamento padrão reduz o número de etapas e encurta o tempo total de amaciamento. As etapas principais podem ser resumidas da seguinte maneira:
  1. Selecione uma velocidade inicial de aproximadamente 20 a 25% da velocidade atingível para lubrificação a graxa (→ Tabelas de produtos) e escolha um aumento de velocidade relativamente alto.
  2. Determine um limite de temperatura absoluto, normalmente de 60 a 65 °C . É aconselhável ajustar a máquina com chaves limitadoras que parem o eixo-árvore, se a temperatura aumentar além do limite determinado.
  3. Inicie a operação na velocidade de início de operação escolhida.
  4. Monitore a temperatura na posição do anel externo do rolamento, até que a temperatura alcance o limite. Deve-se tomar cuidado pois o aumento de temperatura pode ser muito rápido.
  5. Pare a operação e permita que o anel externo do rolamento esfrie de 5 a 10 °C .
  6. Inicie a operação na mesma velocidade pela segunda vez e monitore a temperatura, até que o limite seja atingido novamente.
  7. Repita as etapas 5 e 6, até que a temperatura estabilize abaixo do limite por 10 a 15 minutos. O rolamento está amaciado para aquela velocidade.
  8. Aumente a velocidade em um incremento e repita as etapas 4 a 7.
  9. Prossiga até que o rolamento esteja girando em um incremento de velocidade acima da velocidade operacional do sistema. Isto resultará em um aumento menor de temperatura durante a operação normal. Agora, o rolamento está amaciado corretamente.
Embora cada etapa possa ter que ser repetida diversas vezes, cada ciclo só dura alguns minutos. O tempo total para esse procedimento de amaciamento é consideravelmente menor que o do procedimento padrão.
SKF logo