Modelos e variantes

Os rolos de suporte SKF estão disponíveis sem (fig. 1) ou com (fig. 2) anéis de flange. Eles têm um anel externo de parede espessa com a superfície de rolagem abaulada como padrão. No entanto, os rolos de suporte com superfícies de rolagem cilíndricas (planas) também estão disponíveis (sufixo de designação X).

Os rolos de suporte sem anéis de flange exigem componentes adjacentes para orientar o anel externo e a gaiola axialmente.

Os rolos de suporte com anéis de flange não precisam de componentes adjacentes para orientar o anel externo e a gaiola axialmente (fig. 3). As cargas axiais, que são induzidas quando os eixos não estão na horizontal ou alinhados adequadamente, são acomodadas pelos anéis de flange.

Rolos de suporte sem anéis de flange
  • exigem componentes adjacentes para orientar axialmente o anel externo e a gaiola
  • são baseados em rolamentos de rolos de agulhas
  • estão disponíveis:
    • com um anel interno, que é um pouco mais amplo do que o externo para evitar a fixação axial do anel externo
    • sem um anel interno (prefixo de designação R), indicados para arranjos nos quais o pino ou eixo é temperado e retificado

Rolos de suporte do modelo (R)STO

  • estão disponíveis:
    • com um anel interno (fig. 4), que pode ser montado separadamente do anel externo e do conjunto de gaiola e rolos, o qual deve ser mantido sempre junto como fornecido
    • sem um anel interno (prefixo R, fig. 5.)
    • apenas abertos (sem vedações)

Rolos de suporte do modelo (R)NA 22...2RS

  • estão disponíveis:
    • com um anel interno que pode ser montado separadamente do anel externo e do conjunto de gaiola e rolos (fig. 6)
    • sem um anel interno (prefixo R, fig. 7.)
    • lubrificados e tampados com uma vedação de contato de NBR reforçada com aço laminado em ambos os lados
  • têm o conjunto de gaiola e rolos de agulhas orientado axialmente entre dois flanges integrados no anel externo para formar uma unidade inseparável
Rolos de suporte com anéis de flange
  • não precisam de componentes adjacentes para orientar axialmente o anel externo e a gaiola (fig. 3)
  • são unidades inseparáveis
  • têm projetos de flange diferentes:
    • anéis de flange pressionados (modelos NATR e NATV)
    • anéis de flange soltos (modelos NUTR, PWTR e NNTR)
  • suportam cargas axiais que podem ocorrer devido à inclinação

Rolos de suporte dos modelos NATR e NATV

  • são baseados em:
    • um conjunto de gaiola e rolos de agulhas (modelo NATR, fig. 8)
    • um conjunto completo de rolos de agulhas (modelo NATV, fig. 9)
  • têm o anel externo orientado axialmente por anéis de flange pressionados, formando uma vedação tipo fresta
  • também estão disponíveis com um anel deslizante axial em ambos os lados (sufixos de designação PPA e PPXA) (fig. 10):
    • feitos de PA66
    • formando vedações de labirinto estreitas com o anel externo em uma direção radial para proteção contra contaminantes grossos
    • atuando como vedações de contato em uma direção axial para reter a graxa com segurança no rolamento
    • melhorando as condições de lubrificação no rolamento, mantendo o atrito e o calor de atrito baixos e prolongando a vida útil da graxa

Rolo de suporte do modelo NUTR ..A

  • são baseados nos rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos sem flange integrado entre os dois conjuntos de rolos (fig. 11)
  • têm um anel externo com dois flanges integrados que guiam axialmente os conjuntos de rolos
  • têm um anel interno com dois anéis de flange soltos, os quais orientam axialmente o anel externo através dos conjuntos de rolos
  • têm um anel de encosto de metal laminado pressionado no ressalto do anel externo em ambos os lados:
    • formando uma vedação de labirinto eficaz
    • estendendo-se sobre os anéis de flange, o que torna o rolamento inseparável.
  • suportam cargas axiais relativamente pesadas que podem ocorrer devido à inclinação
  • podem ser fornecidos com um anel externo reforçado (mais espesso) para suportar cargas de impacto pesadas (por exemplo, NUTR 50 A →, NUTR 50110 A)

Rolos de suporte do modelo PWTR ...2RS

  • são baseados em rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos (fig. 12)
  • têm um anel externo com três flanges integrados que guiam axialmente os conjuntos de rolos
  • têm um anel interno com dois anéis de flange soltos, os quais orientam axialmente o anel externo através dos conjuntos de rolos
  • têm uma quantidade relativamente grande de graxa entre os dois conjuntos de rolos
  • são instalados em ambos os lados com uma vedação de contato NBR, sendo integrados a um anel de encosto de metal laminado que é pressionado no ressalto do anel externo:
    • para pressionar contra os anéis de flange
    • estendendo-se sobre os anéis de flange, o que torna o rolamento inseparável.
  • suportam cargas axiais relativamente pesadas que podem ocorrer devido à inclinação
  • podem ser fornecidos com um anel externo reforçado (mais espesso) para suportar cargas de impacto pesadas (por exemplo, PWTR 50.2RS → PWTR 50110.2RS)

Rolos de suporte do modelo NNTR ...2ZL

  • são baseados em rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos (fig. 13)
  • têm um anel externo com três flanges integrados que guiam axialmente os conjuntos de rolos
  • têm um anel interno com dois anéis de flange soltos, os quais orientam axialmente o anel externo através dos conjuntos de rolos
  • têm uma quantidade relativamente grande de graxa entre os dois conjuntos de rolos
  • são instalados com uma vedação lamelar em ambos os lados, inseridos nos rebaixos dos ressaltos dos anéis de flange e do anel externo, tornando o rolamento inseparável
  • suportam cargas radiais muito pesadas e cargas axiais relativamente pesadas que podem ocorrer devido à inclinação
Gaiolas

Se não forem um conjunto completo de rolos, os rolos de suporte SKF deverão ser instalados com uma das gaiolas mostradas na tabela 1. A gaiola padrão não é identificada na designação do rolamento.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo