Montagem

Os rolos de leva com eixo podem ser fixados aos componentes associados (fig. 1) usando-se as porcas sextavadas (tabela 1) fornecidas com o rolo de leva com eixo. Arruelas de pressão, que não são fornecidas pela SKF, podem ser usadas para prender as porcas.
As porcas devem ser apertadas de acordo com os valores de torque recomendados, indicados na (tabela 1). Os torques de aperto recomendados permitem que toda a capacidade de carga dos rolos de leva com eixo seja aproveitada. Se vibrações intensas ocorrerem, os rolos de leva com eixo podem ser fixados com porcas com dispositivo de autotravamento, de acordo com o padrão ISO 10511 ou com arruelas de pressão especiais.
Para porcas com dispositivo de autotravamento, um torque de aperto maior deverá ser aplicado. Siga as recomendações do fabricante de porca.
A maioria dos rolos de leva com eixo (para todos os tamanhos ≥ 22) tem um rebaixo sextavado na cabeça do pino e pode ser mantida no lugar por uma chave sextavada (chave Allen), enquanto a porca está sendo apertada. Alguns modelos de rolos de leva com eixo, nos tamanhos menores de 16 e 19, têm uma ranhura na ponta da cabeça do pino e podem ser mantidos no lugar com uma chave de fenda. Para obter informações adicionais, consulte as ilustrações na tabela de produtos.
Dependendo das condições de montagem, rolos de leva com eixo com colar excêntrico podem ser ajustados de acordo com a excentricidade exigida através da ranhura ou do rebaixo sextavado.
Não golpeie a cabeça do pino, pois isso pode causar danos ao rolo de leva com eixo.
A SKF recomenda posicionar o furo para lubrificação da cabeça do pino na zona não carregada do rolo de leva com eixo. A posição desse orifício corresponde à marcação na extremidade da cabeça do pino.
O furo para lubrificação da posição 3 (fig. 2) pode ser usado para receber um dispositivo de travamento, a fim de evitar que o pino gire.
Ao inserir o plugue, ele deve ser pressionado na posição utilizando-se um mandril (fig. 3).
SKF logo