Confiabilidade Dirigida pelo Operador

Colocando o poder do monitoramento de condições ao seu alcance

A confiabilidade dirigida pelo operador (ODR, Operator Driven Reliability) – um processo no qual a SKF foi pioneira – capacita os operadores a contribuir proativamente com uma estratégia de manutenção em nível de empresa. O processo baseia-se em uma constatação simples – de que os operadores dos equipamentos são, normalmente, os primeiros a detectar, até mesmo, as menores alterações nas condições das máquinas. O envolvimento do operador da SKF começa com a primeira reunião de viabilização do projeto de ODR, na qual os operadores participam da análise de efeitos dos modos de falha e criticalidade. O conhecimento compartilhado sobre os ativos é a base para atividades corretas do operador.

Utilizando a série SKF Microlog Inspector de computadores móveis portáteis, os operadores realizam inspeções de parâmetros do processo, fazem pequenos ajustes e registram observações gerais sobre o desempenho das máquinas. Essas ferramentas portáteis da SKF permitem que os operadores informem as suas descobertas e iniciem ações corretivas no tempo certo. As ferramentas também facilitam a comunicação entre departamentos, tornando mais fácil implementar e executar um programa ODR.

Reduza os gastos com manutenção em 10-20%

SKF logo