Treinamento para clientes

Aumente o conhecimento para melhorar a confiabilidade

Os fabricantes de hoje em dia estão sob uma pressão tremenda para oferecer a mais alta qualidade possível com o menor custo possível. Portanto, obter o máximo de confiabilidade das máquinas é fundamental. A rentabilidade de todos os fabricantes depende das habilidades de sua equipe e de como os funcionários e o setor dão suporte a essa equipe no aproveitamento de seu potencial.

Por que contar com a SKF para treinamento de manutenção de confiabilidade?

Os nossos treinamentos são respaldados por mais de 100 anos de experiência e conhecimento incomparáveis em confiabilidade de máquinas rotativas. Parcerias de trabalho com nossos clientes deram-nos uma compreensão única e profunda dos processos e desafios específicos de cada grande indústria.

Os treinamentos da SKF se concentram em aprimorar a eficiência nas máquinas de uma fábrica e ativos de equipamentos que são a essência do processo de produção.

Aproveitando o máximo do seu investimento em conhecimentos

O portfólio de cursos segue uma abordagem de ensino combinada, usando uma variedade de metodologias, como aprendizagem eletrônica, sala de aula, exercícios práticos e acompanhamento de mentores no local para alcançar os objetivos de aprendizagem.

A SKF também pode ajudar, realizando uma análise on-line das necessidades de treinamento para mapear as competências atuais da sua equipe em uma variedade de áreas. Essa análise foi desenvolvida para identificar áreas nas quais as habilidades dos funcionários estão deficientes, a fim de aprimorar a eficiência da fábrica.

Links rápidos:

SKF logo