« Ce n'est qu'en rejoignant l'unité Racing de SKF que j'ai pu réaliser mon rêve de travailler dans le milieu de la Formule 1. »

Massimiliano - Ingénierie
Massimiliano - Ingénierie
Massimiliano est Ingénieur d'application dans l'unité Racing de SKF à Airasca, Italie. Son travail consiste à suivre toutes les activités relatives à la conception, au calcul et au développement d'applications de Formule 1. Un rôle passionnant et stimulant qu'il assume avec grand plaisir.

Travailler avec des voitures de Formule 1 doit être le rêve de tout ingénieur, non ?

« Absolument, oui ! Je travaille exclusivement avec deux écuries : Scuderia Ferrari et Scuderia Toro Rosso, et en tant que fournisseur de Magneti Marelli Motorsport. »

Quelle partie de votre travail préférez-vous ?

« J'aime mon travail pour de nombreuses raisons. Si je devais les résumer, je dirais que c'est parce qu'il me permet de développer mes connaissances techniques en travaillant sur des systèmes de voitures de Formule 1 et en suivant leur élaboration : boîtes de vitesse, roues, moteurs et châssis plus particulièrement. La dynamique des relations que j'entretiens avec mes clients et la pression positive que j'éprouve lors des livraisons sont également une source de motivation. »

Est-ce que SKF a joué un rôle pour vous aider à trouver cet emploi ?

« Sans aucun doute. Je suis fasciné par les voitures, les moteurs et les sports motorisés depuis mon adolescence. Poussé par cette passion, j'ai fait des études de 5 ans en génie mécanique à l'école polytechnique de Turin, puis j'ai travaillé pour un cabinet-conseil en qualité de Ferrari GT. Toutefois, ce n'est qu'en rejoignant l'unité Racing de SKF que j'ai pu réaliser mon rêve de travailler dans le milieu de la Formule 1 »

Et qu'en est-il de votre avenir au sein de SKF ?

« J'ai toujours eu l'ambition de vivre et travailler à l'étranger. En tant que société internationale, SKF propose ce genre d'opportunités. D'ailleurs, je viens de commencer une mission internationale au Royaume-Uni. Pour moi, cela prouve que mon avenir est entre mes mains chez SKF et que j'obtiendrai l'aide nécessaire si je continue à prendre des initiatives et à diriger ma propre carrière. »
SKF logo