« C'est formidable de voir tout ce que nous pouvons réussir à faire lorsque les connaissances de différentes disciplines sont harmonisées et axées sur des objectifs communs. »

Micael - Développement commercial
Micael - Développement commercial
Après 18 mois de carrière en tant que Chef de projet chez SKF, Micael décrit un environnement de travail positif et une culture de partage des connaissances comme deux des principales raisons pour lesquelles il a choisi de faire carrière avec nous. Toutefois, sa carrière chez SKF avait déjà débuté lorsqu'il était étudiant.

« Dans le cadre de mon master de génie mécanique, j'ai passé 5 mois à Shanghai pour faire mon mémoire de fin master dans la société SKF Shanghai Bearing Company. Pendant cette période, j'ai trouvé que SKF était une société intéressante et, une fois mon travail terminé, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler chez SKF à Göteborg. »



Micael poursuit et nous décrit la manière dont le travail d'équipe influence son rôle et sa carrière.

« Mon rôle de Chef de projet dans le domaine des produits spéciaux implique de travailler avec une grande proportion d'offres personnalisées de SKF. Actuellement, je suis en train de mettre en place une structure pour une nouvelle équipe interfonctionnelle dans six usines différentes autour du monde. C'est formidable de voir tout ce que nous pouvons réussir à faire lorsque les connaissances de différentes disciplines sont harmonisées et axées sur des objectifs communs. Très souvent, mon travail implique d'aider des collègues à aborder un défi en donnant un nouveau point de vue ou mettre en place une nouvelle manière de travailler ou de penser. Tout ceci est extrêmement plaisant ! »

La culture d'entreprise de SKF a également marqué Micael.

« Je suis encore un employé relativement nouveau chez SKF mais depuis le premier jour, mes collègues ont été d'un grand soutien et tout à fait disposés à partager leurs connaissances. J'ai la sensation que mes idées et mes avis sont valorisés. Le fait que cette culture de partage de connaissances soit établie à l'échelle internationale constitue également un point très positif. »

Et comment Micael envisage-t-il son avenir au sein de SKF ?

« Je vais bientôt occuper mon deuxième poste dans la société en tant que Responsable du développement commercial mondial pour un produit appelé SKF ConRo. J'ai hâte de relever les défis qu'impliquera ce travail. Même si cela supposera un véritable challenge pour mes propres compétences et connaissances, je suis serein car je sais que j'aurai le soutien de collègues très expérimentés. Je pense que cela résume mon expérience : un formidable réseau de soutien basé sur les connaissances et des opportunités sans limites de progresser et d'assumer la responsabilité de ma propre carrière. »
SKF logo