« La partie la plus stimulante et gratifiante de mon travail est d'essayer de tirer le meilleur de chaque personne de mon équipe. »

Michael - Production
Michael - Production
En tant que Directeur de channel à l'usine de rouleaux de Schweinfurt, en Allemagne, Michael dirige une équipe d'environ 100 personnes. Son rôle implique de garantir une production efficace et de qualité pour maintenir les niveaux des coûts et des services de sorte que SKF reste le fournisseur préférés des clients.

« La partie la plus stimulante et gratifiante de mon travail est d'essayer de tirer le meilleur de chaque personne de mon équipe. Depuis mon intégration chez SKF en 2008, tout jeune diplômé, j'ai suivi le programme allemand de formation en gestion (un formidable départ pour ma carrière professionnelle) et j'ai eu la chance d'observer le travail de la société sur de nombreux sites et dans de nombreux services. Les trois premières années, un collègue sénior me servait de tuteur. Aujourd'hui, j'occupe un poste qui implique des niveaux élevés de responsabilité vis-à-vis du personnel et du budget. »

Et après trois ans dans la société, comment décririez-vous la culture SKF ?

« SKF est une organisation qui encourage et soutient les différentes opinions. Depuis que je suis là, j'ai pu observer de moi-même que les occasions de développement des compétences existent pour tous ceux qui veulent les prendre. J'apprécie également le fait que le travail d'équipe et l'esprit de collaboration se trouvent aussi bien au niveau local qu'au niveau mondial. »

En ce qui concerne l'avenir, Michael voit un grand chemin à parcourir.

« Je suis certain qu'à mesure que ma carrière évolue chez SKF, j'aurai d'autres fabuleuses occasions de contribuer et de progresser dans d'autres disciplines et, éventuellement, dans d'autres pays. Cette structure internationale était l'une des raisons pour lesquelles j'étais attiré par SKF en tant qu'employeur. Je suis particulièrement motivé par le fait que ma carrière et mes efforts me permettront de me démarquer. Chez SKF, cette liberté de le faire est entre mes mains. »
SKF logo