Roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral SKF

Simplification de la maintenance des convertisseurs avec SKF

Lorsque le roulement en position de palier fixe dans un montage de convertisseur doit être remplacé, il n'est pas obligatoirement nécessaire de démonter le vireur. Cet avantage est offert par le roulement à rotule sur rouleaux SKF à joint diamétral - malgré le fait que le vireur, qui se trouve sur le même arbre que le roulement, puisse peser jusqu'à 100 tonnes.

Au moment du démontage de la partie supérieure du palier et du levage du tourillon, il est possible de démonter le roulement en une seule pièce et d'installer le roulement à joint diamétral SKF - disposant de bagues extérieure et intérieure coupées en deux dans le sens radial. Dans ce cas, la conception du palier d'origine doit inclure des entretoises sur le tourillon pour accueillir la bague intérieure plus large du roulement à joint diamétral.

Par rapport à des roulements en une seule pièce, les roulements à rotule sur rouleaux SKF à joint diamétral sont capables de supporter le même niveau de défaut d'alignement que les roulements en une seule pièce et ont presque la même capacité de charge statique. Résultat Les roulements coupés à rotule sur rouleaux SKF offrent une solution pratique qui permet de réduire les coûts de maintenance à court et long terme.
SKF logo