SKF Racing – Un travail d'équipe particulier

"Le partenariat avec la Scuderia Ferrari a été renouvelé en 2015 pour cinq saisons supplémentaires de Formule Un . « Ce partenariat avec la Scuderia Ferrari fournit toujours matière à de nombreux développements techniques d'avant-garde pour SKF, qui sollicitent chaque jour l'ensemble de ses capacités d'innovation.
Le nouveau groupe motopropulseur permet à SKF de contribuer aux activités de développement de produits de pointe. Les roulements, la lubrification et l'étanchéité seront plus que jamais des éléments critiques pour le nouveau moteur Ferrari et les systèmes auxiliaires associés, afin d'affronter les conditions de fonctionnement les plus difficiles, telles que la vitesse, la température ou la durée de vie. SKF s'efforce actuellement d'apporter tout son savoir-faire à Ferrari pour l'aider dans cette conquête technique.

Cet environnement de travail très stimulant nécessite un engagement de tous les instants de la part de tous les participants à la chaîne de production SKF Racing, depuis les phases de conception préliminaires jusqu'à la livraison des pièces dans les délais sur les stands, en passant par l'excellence dans toutes nos activités de fabrication.
Ce travail d'équipe, nécessaire pour répondre aux très hautes exigences de la Scuderia Ferrari en ce qui concerne notamment les performances et la fiabilité des produits, demande une disponibilité permanente sur les sites des clients et, une mobilisation énorme de l'avant-garde de nos collaborateurs SKF, afin d'assurer une bonne coordination à la fois interne et externe de toutes nos activités.
Tous les collaborateurs de SKF racing sont emballés par le défi à relever ! »

Jean Sylvain Migliore - Responsable Racing

« Du point de vue du parrainage, la Formule 1 est un véritable championnat du monde. Depuis ses débuts, la F1 a attiré des sponsors en quête de reconnaissance sur des valeurs comme le savoir-faire, la technologie, l'innovation et le travail en équipe. De manière tout à fait exceptionnelle, SKF peut être cité parmi les deux fournisseurs officiels en Formule 1 travaillant avec une équipe depuis le début du championnat du monde en 1950. L'établissement d'un tel partenariat sur le long terme signifie également être capable de tirer parti de la publicité faite à la marque pendant des décennies qui, alliée à une communication efficace, un commerce interentreprises de première catégorie et des activités de représentation, menés pendant des années, peuvent apporter des avantages considérables à notre société. »
Oliver Schramm - Responsable marketing et communication

« Notre slogan est : « L'innovation en marche ». Travailler avec Ferrari représente une occasion unique d'y arriver, de développer de nouvelles solutions techniques, de les tester et d'accroître les connaissances de SKF.
Chaque jour est un nouveau défi. Ces derniers mois, le défi le plus délicat à relever a été celui du KERS (Kinetic Energy Recovery System - Système de récupération de l'énergie cinétique). Sur ce système, les conditions de fonctionnement des roulements sont très critiques et une collaboration étroite entre les différentes divisions de SKF et les nombreuses compétences a été nécessaire pour remplir ces objectifs ambitieux. Rassemblés en une seule équipe soudée, les bureaux d'études, les services d'assistance technique et les services en charge des essais ont marché dans la même direction pour réussir. »

Laura Baracco - Responsable grands comptes

« Ce partenariat avec Ferrari représente une opportunité fantastique pour SKF de pousser plus avant l'innovation. Nous travaillons sur des applications clé très complexes comme les boîtes de vitesses et le SREC (Système de Récupération de l'Énergie Cinétique). Nous avançons chaque jour aux côtés des ingénieurs Ferrari vers un objectif commun : l'amélioration continue Pour ce faire, il est essentiel de développer de nouvelles idées et solutions qui nous permettrons de concevoir des roulements spéciaux avec des géométries extrêmes, de nouveaux matériaux, de petites dimensions, un faible poids, un faible frottement mais toujours une fiabilité optimale. Nous savons quel rôle est le nôtre et le lien puissant que nous entretenons avec Maranello nous donne l'élan nécessaire pour aller de l'avant avec enthousiasme et contribuer au succès de Ferrari. »
Andrea Rifici- Ingénieur d'application
SKF logo