Qualité et précision

SKF produit une large gamme de roulements de haute précision. Ces roulements d'une précision supérieure à la normale sont requis pour des montages nécessitant une exactitude de rotation élevée, ainsi que pour les applications caractérisées par des vitesses très importantes et des conditions de service extrêmes.

Précision des éléments associés

Dans le cas d’un ajustement serré entre la bague du roulement et le logement ou l’arbre, la bague peut prendre la forme de la pièce adjacente. Des déviations de forme peuvent être sources de vibrations lors du fonctionnement. Il est donc important d’usiner la portée de l’arbre et du logement selon les tolérances requises.


Contaminants

En présence de pollution, des impuretés peuvent pénétrer dans le roulement et être broyées par les éléments roulants. Le niveau de vibrations ainsi généré dépend de la quantité, des dimensions et de la composition des impuretés broyées. Aucun modèle de fréquences typique n’est généré. Il peut toutefois en résulter un bruit audible et dérangeant.

Solutions

SKF logo