Accélération- enveloppe acoustique

Données
Date : 2013
Prix:$59
Langue: Anglais
Vue du webinaire

Détection des signaux impulsionnels (également à basse vitesse)

La méthode brevetée SKF «d'enveloppe acoustique» est reconnue mondialement comme une méthode extrêmement efficace pour détecter l'usure et l'endommagement des roulements. Cette méthode n'est pas réservée aux signaux d'accélération et peut être appliquée à la sortie d'un microphone (signal de bruit). De même, cette méthode n'est pas réservée aux roulements mais à n'importe quelle machine ou système qui génère des impulsions du fait de défaillances, comme par exemple l'engrènement dans les réducteurs.
Pour tirer le meilleur parti de cette méthode, il est vital de parfaitement comprendre la manière de l'utiliser. Cela est particulièrement vrai pour les machines fonctionnant à des vitesses ultra basses où, si elle est utilisée correctement, l'enveloppe peut permettre de détecter des défaillances dans les engrenages et les roulements. Cette session lève certains doutes sur l'enveloppe SKF.

Entrer un code promotionnel
SKF logo