Le tournoi SKF Meet the World est en route

Le tournoi de foot Meet the World, organisé par SKF, est en cours dans 24 pays. L'équipe gagnante de chaque pays se rendra à Göteborg, en Suède, au mois de juillet pour participer à la Gothia Cup. São Paulo FC est sorti vainqueur à Cajamar, Brésil. São Paulo FC est sorti vainqueur à Cajamar, Brésil.

Cette victoire du tournoi SKF Meet the World permet au São Paulo FC de participer à la Gothia Cup cet été. Seize équipes de différentes régions du Brésil se sont affrontées lors du tournoi. C'est la première fois que l'équipe voyage à l'étranger pour représenter son club et son école.

Igor Martins, le milieu de terrain gauche nous raconte :
« Je n'aurais jamais cru pouvoir voyager à l'étranger si tôt et je suis fier de représenter mon équipe et le Brésil dans un grand tournoi comme la Gothia Cup. »

Tournois de qualification
SKF a initié le tournoi Meet the World en 2007, lorsque le Groupe est devenu partenaire de la Gothia Cup. Cette année, les tournois de football s'organisent dans 24 pays où se trouve SKF. L'objectif est de créer des points de rencontre pour les jeunes partout dans le monde, sans distinction, notamment de sexe, d'origine sociale, d'âge, de culture et de religion.

La coupe du monde de la jeunesse
La Gothia Cup est le plus grand tournoi de football pour les jeunes. Depuis ses débuts en 1975, la Gothia Cup a accueilli près de 950 000 participants de 127 pays différents. Avec près de 70 pays participant chaque année, la Gothia Cup est le plus grand tournoi international du monde.

Les matches débutent le 16 juillet et les finales se jouent les 20 et 21 juillet. Au cours de cette semaine, quelque 1600 équipes participeront à environ 5000 matches.

Les équipes SKF Meet the World
En plus du Brésil, parmi les équipes qui participent au tournoi Meet the World 2012 se trouvent l'Albanie, l'Argentine, la Bulgarie, la Chine, la Colombie, la République Tchèque, l'Estonie, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Inde, l'Indonésie, le Kenya, la Lettonie, la Lituanie, la Malaisie, le Mexique, le Portugal, la Russie, la Slovénie, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Zambie.

SKF logo