SKF USA prêt à donner un coup de main

SKF soutient l'organisation Habitat for humanity aux États-Unis

Le projet a débuté par un don de SKF USA à l'organisation à but non lucratif Habitat for humanity de Montgomery County pour construire une nouvelle maison à une famille défavorisée de la communauté locale.

« Un coup de main, pas la charité » : voici comment Marianne Albanese, directrice exécutive d'Habitat for Humanity de Montgomery County, décrit l'important travail que son organisation réalise afin que les familles locales des communautés voisines puissent concrétiser leurs rêves.

Les collaborateurs SKF sont venus apporter une aide concrête. Pendant six jours, plus de 100 collaborateurs de SKF USA ont offert bénévolement leurs différents talents à Habitat for Humanity pour contribuer à la construction d'une nouvelle maison pour une famille dans le besoin.

Beaucoup de collaborateurs SKF ont assisté à la cérémonie de remise des clés de la maison à la famille.

Reconnaissance jusqu'à Times Square

On dit qu'aucune bonne action ne passe inaperçue. Cela s'est révélé vrai pour SKF USA lorsque son parrainage d'Habitat for Humanity a été affiché à Times Square devant plus de 500 000 passants !

À propos d'Habitat for Humanity :

Habitat construit des maisons simples, décentes et abordables afin de faciliter l'accès à la propriété de familles aux faibles revenus qui travaillent dur en leur proposant des prêts immobiliers sans intérêt. Les familles d'Habitat se constituent un capital, obtiennent une certaine stabilité et améliorent la qualité de vie du comté.

Habitat a construit plus de 400 000 maisons à travers le monde, en offrant un toit simple, décent et abordable à plus de 2 millions de personnes. Depuis 1989, la filiale Montgomery County s'est efforcée d'éliminer les logements précaires dans la communauté locale en offrant « un coup de main, pas la charité » à des familles qui n'auraient jamais pu rêver de devenir un jour propriétaires de leur maison.

En 22 ans d'existence (2013), HFHMC a réalisé 51 maisons, qui ont accueilli 184 personnes (dont 124 enfants) dans le comté et ont été vendues à des familles qualifiées sans taux d'intérêt et sans but lucratif. 


SKF logo