SKF Pérou et Tierra de Niños

La construction d'une nouvelle salle de classe dans la communauté de Huarirumi, à Anchonga a été l'un des programmes d'action sociale pris en charge par SKF Pérou.

Huarirumi est une zone où les personnes sont victimes de la pauvreté et où le taux d'illettrisme est élevé.

"Un tremblement de terre a touché le village en 2007 et l'ancienne école a été détruite. Nous avons veillé à en bâtir une nouvelle » déclare Lorena Perez, la responsable du projet.

Le village où l'école a été construite est situé très haut dans les Andes, à 3 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. La plupart des personnes de cette zone vivent de l'agriculture et de l'élevage des moutons. Ils cultivent de grandes quantités de pommes de terre, qui sont ensuite échangées pour d'autres marchandises dont ils ont besoin.

SKF Pérou a collaboré avec une association d'entraide locale, Tierra de Niños, pour construire la nouvelle école. La construction, suivie et financée par SKF, a permis l'inauguration de l'école en mars 2009. Elle peut accueillir 32 enfants, entre 8 et 12 ans et est construite en conformité avec les normes anti-sismiques. Les parents et les autres habitants locaux ont aidé à la construction de l'école et des ingénieurs se sont chargés de la supervision pour garantir la sécurité.

Prochaine étape
Outre le parrainage des travaux de construction, les collaborateurs SKF ont également vendu des calendriers à leurs collègues. L'argent récolté a permis d'acheter des crayons et du papier aux enfants. SKF Pérou a également apporté sa contribution grâce à des colis scolaires.

L'augmentation de la scolarisation des filles est un autre résultat positif du projet.

En savoir plus : Informations générales
Anchonga
Anchonga est l'une des régions les plus pauvres du Pérou et comprend environ 1800 personnes vivant dans les zones rurales. Les familles survivent grâce à un peu d'élevage et de pâture. Les précipitations étant très irrégulières dans cette zone, l'accès à l'eau est très difficile pour les habitants. Beaucoup d'entre eux, en particulier les enfants, ont une alimentation déséquilibrée, qui engendre à long terme des problèmes de malnutrition. Pour aider leurs familles, les enfants doivent souvent travailler dans les fermes dès leur plus jeune âge et peu d'entre eux ont un niveau d'études supérieur au niveau élémentaire.

Tierra de Niños
Tierra de Niños (tdn) est une ONG dont la mission est de favoriser et renforcer l'indépendance et l'insertion sociale des enfants et adolescents dans les zones de pauvreté extrême au Pérou. Cette organisation met en place des projets dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la gouvernance et de la citoyenneté.


Amérique du Sud

SKF logo