Le projet "SKF Forest"

Projet de reboisement dans le nord-est de la Chine

SKF a signé un accord-cadre avec l'Administration forestière nationale de Chine (AFN) à l'occasion du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Suède et la Chine (en mai 2010).

Cet événement a constitué le coup de d'envoi du projet sur cinq ans de SKF pour le reboisement du pays. La Chine a pour objectif d'accroître l'étendue de ses forêts de plus de 26 % d'ici à 2050. SKF, en collaboration avec l'AFN, a mis en œuvre un projet pilote dans la région nord-est de la Chine, dans le comté de Fuxin, province de Liaoning. Le site ciblé par le projet est constitué de collines désertiques, la région ayant été sévèrement touchée par des tempêtes de sable fréquentes en raison de la proximité du désert Horqin.

Grâce aux fonds versés par SKF, le département forestier local a pu semer plus de 800 000 plants au cours de l'été 2012, couvrant ainsi une surface de 120 hectares.

SKF espère que le projet contribuera de façon significative au développement local d'un point de vue social et environnemental. À mesure de son développement, ce projet a pour objectif de créer des emplois stables pour les habitants de la région qui, jusqu'à présent, tentent de s'en sortir avec le minimum vital.

Une fois que les arbres auront poussé, ils freineront l'érosion du sol provoquée par les tempêtes de sable et les pluies. La zone pilote jouera également un rôle important pour la conservation de l'eau et servira d'abri à la faune et la flore locales.

De même, ce projet permet de partager les connaissances et les compétences des secteurs forestiers suédois et chinois.

En savoir plus : Avancées du projet
Pendant la période de plantation, le projet crée environ 50 emplois dans les deux villages voisins. Cela leur permet d'augmenter leurs revenus, mais donne également aux travailleurs une opportunité d'enrichir leurs compétences de gestion moderne et durable des forêts.

D'après les conclusions du rapport d'inspection conjointe, les projets de 2010 et 2011 ont été un succès et les sites progressent dans de bonnes conditions.

  • 2010 - Des arbres ont été plantés sur 260,7 hectares de collines désertiques. Le taux de survie de 90,6 % des arbres plantés a été confirmé au cours de l'inspection de 2011.
  • 2011 - De nouveaux plants ont été semés sur 106,7 hectares supplémentaires. L'inspection réalisée la même année a confirmé un taux de survie de 98,3 %
  • 2012 - 854 000 plants ont été semés sur 120 hectares supplémentaires. Le taux de survie a atteint 96 %

Pour 2013, le plan consiste à lancer la seconde phase du projet dans le comté de Xiuyan dans la province de Liaoning. Là-bas, la désertification est devenue critique et la biodiversité a considérablement décliné.


Pour 2013, des plans de pin rouge et de mélèze seront plantés sur 235,3 hectares de terrain pour améliorer la qualité et les fonctions écologiques de la forêt, empêcher la désertification des terres et protéger la source d'eau de la communauté locale.



SKF logo