SKF Bangalore - prendre soin des aptitudes spéciales de chacun

Le projet « Tech-Vision » est une collaboration entre SKF India Ltd et Samarthanam Trust visant à améliorer les aptitudes des personnes moins chanceuses, les équiper des outils adaptés et leur permettre d'envisager le monde en toute confiance.

Ce n'est pas parce que vous ne savez pas lire que vous ne pouvez pas raconter des histoires. C'est le point de départ de la collaboration entre SKF et Samarthanam Trust. Quelle que soit la difficulté ou la déficience d'une personne, elle ne la définit pas. Ce sont les aptitudes (ce que vous savez faire) qui définissent un individu.

La participation de SKF permet l'organisation d'ateliers interactifs qui aident les personnes handicapées à communiquer en toute confiance, à répondre à des entretiens, à stimuler leur personnalité et à égayer leur vie.

Bénévolat des collaborateurs SKF

Depuis 2009, SKF Bangalore a sponsorisé plus de 100 étudiants âgés de 15 à 52 ans, pour suivre des cours de logiciel MS Excel et d'anglais oral avec l'aide de bénévoles et de formateurs externes.

Les collaborateurs SKF servent de facilitateurs dans l'organisation d'ateliers périodiques et de sessions de partage des connaissances dont l'objectif est de se concentrer sur les aptitudes de chaque participant et d'améliorer ses atouts. SKF propose également des jeux de rôles et des formations de développement personnel pour aider les étudiants à maîtriser leurs aptitudes. En fait, il s'agit surtout de se préparer aux nouveaux types d'emplois, souvent effectués à l'aide d'ordinateurs et de téléphones.

Une fois leur diplôme en poche, la plupart des participants obtiennent un emploi dans des centres d'appels ou des boutiques d'artisanatet peuvent également prendre un poste de réceptionniste ou d'enseignant dans des écoles publiques.

À propos de Samarthanam Trust

Samarthanam Trust for the Disabled a été fondé en 1997 par trois diplômés visuellement déficients, qui souhaitaient permettre à d'autres personnes handicapées de profiter des opportunités pour lesquelles ils se sont durement battus.

Aujourd'hui, Samarthanam vient en aide non seulement aux personnes handicapées, mais également aux enfants issus de milieux défavorisés. Voici quelques-unes des activités de la fondation :
  • Foyers et installations gratuites pour environ deux cents enfants.
  • « Computer Cell » – formation d'enfants malvoyants à l'utilisation de logiciels spécialement développés pour collecter des informations.
  • Internat gratuit – avec une capacité actuelle d'environ 100 étudiants
  • Sports et loisirs – les étudiants de Samarthanam sont amateurs d'échecs et de cricket, l'équipe de cricket des malvoyants a visité l'Angleterre et le Pakistan.
  • Arts et culture
  • Programme de recyclage des déchets secs – pour contribuer à la réduction des problèmes environnementaux croissants dans le monde.
  • Programme de déjeuner – pour fournir des repas aux enfants de 52 écoles dans les banlieues urbaines et rurales de Bangalore.

SKF logo