Les écoles "SKF Hope"

Soutien à la construction d'écoles dans des régions isolées de Chine

Le projet "SKF Hope School" a débuté en octobre 2006 et a depuis permis la construction de plusieurs écoles "SKF Hope" dans le pays.

En Chine, certains enfants n'ont pas accès à l'éducation de base en raison de leur pauvreté ou du manque d'infrastructures scolaires adéquates dans les régions où ils vivent. Toutes les unités SKF en Chine ont uni leurs actions et ont parrainé ensemble le programme "Hope School".
La première "SKF Hope School" (2007) - Province d'Anhui
Éloignées des grandes villes, les écoles du Mont Sikong (comté de Yuexi, dans la province d'Anhui) sont souvent délabrées. Les enfants ont un accès limité à l'éducation de base en raison de leur pauvreté ou du manque d'écoles, de professeurs et d'équipements éducatifs. Cette situation est courante dans les villages isolés comme le Mont Sikong.

La première école "SKF Hope" a été officiellement inaugurée le 27 septembre 2007 dans cette région. La nouvelle école compte six salles de classe, une salle pour les professeurs et une salle d'enseignement à distance qui sera équipée d'ordinateurs. L'école peut recevoir 200 élèves.

Des représentants de SKF, de l'école, du gouvernement ainsi que des médias locaux ont assisté à la cérémonie d'inauguration.

Un représentant des élèves était heureux de déclarer dans son discours : « Tandis que tous se réjouissaient d'avance de la célébration du festival d'automne, nous nous réjouissions de l'ouverture de l'école "SKF Hope". Nous attendons depuis des années d'avoir un jour une véritable école et SKF a réalisé notre rêve. »

La deuxième "SKF Hope School" (2008) - Province de Yunnan
La deuxième école "SKF Hope" a été construite dans le comté de Lancang, province de Yunnan pour les enfants des minorités locales. Elle a été inaugurée officiellement le 17 septembre 2008 et possède six nouvelles salles de classes pour environ 280 élèves.

La troisième "SKF Hope School" (2009) - Province de Gansu
La province de Gansu a été frappée par le séisme 512 et, par conséquent, la plupart des infrastructures locales ont été détruites. SKF Chine a décidé d'étendre son projet "Hope School" à la province de Gansu pour reconstruire une école pour les enfants vivant dans le comté de Zhuanglang.

La troisième école "SKF Hope" a fini d'être construite et a pu être inaugurée le 28 octobre. L'école est composée de six salles de classe équipées pour recevoir plus de 230 élèves ainsi qu'une bibliothèque, une salle polyvalente, une salle de réunion et des dortoirs pour les enseignants.

SKF logo