Bräcke Diakoni

Bräcke Diakoni – Soutien aux enfants handicapés

Pour augmenter la conscience sociale ainsi que la responsabilité envers les groupes de personnes en difficulté dans notre société, SKF Suède a mis en place des initiatives pour les enfants handicapés. À Göteborg, cette initiative est gérée par l'organisation à but non lucratif Bräcke Diakoni et est soutenue par SKF.

Bräcke Diakoni est l'un des principaux acteurs suédois dans le domaine de la santé du secteur privé. Outre les soins sanitaires, les hospices et l'éducation, l'organisation se consacre également à la recherche, notamment en pédagogie cognitive, un type de pédagogie spéciale appliquée au traitement des troubles neurologiques, par exemple l'infirmité motrice cérébrale, la congestion cérébrale, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson.

SKF a récemment soutenu deux projets menés par Bräcke :
  • la construction d'un terrain de jeu extérieur au centre de jour « Stegen » (l'échelle), un jardin d'enfants et un établissement de formation pour enfants et adultes souffrant d'un handicap physique,
  • le soutien à l'établissement de formation Si-Tu à Constantza, Roumanie, dans un effort conjoint avec SKF Roumanie.


En savoir plus : Bräcke Diakoni
Bräcke Diakoni compte environ 600 salariés à temps plein et à temps partiel. Le mot « Diakoni » est l'explication d'une attitude. Il provient d'une expression grecque dont la traduction signifie à peu près « soutien aux personnes défavorisées ».

Historiquement, Bräcke Diakoni a trouvé son origine dans le réseau social formé par l'Église suédoise, mais aujourd'hui l'organisation est totalement indépendante.

SKF logo