Activités de SKF

Les activités de SKF comme la production, le stockage, la distribution, la recherche et développement, etc. produisent des émissions de gaz carbonique de deux manières :

Des émissions directes provenant des processus de combustion des chaudières pour le chauffage, des fours de traitement thermique ou des voitures de la société. (scope 1)

• Des émissions indirectes provenant de la production d'électricité et du chauffage urbain nécessaires pour faire fonctionner les machines de production de SKF, éclairer les usines et les bureaux, charger les batteries des chariots élévateurs dans les entrepôts, assurer une température satisfaisante à l'intérieur de nos bâtiments, alimenter nos ordinateurs, etc. (scope 2)

Objectif

• Réduire la consommation d’énergie annuelle totale du Groupe SKF de 5 % par rapport au niveau de 2006 d'ici à 2016.

• Réduire la consommation d’énergie par rapport au volume de production de 5 % d’une année sur l’autre au cours de la période (2012-2016).

Pour comparer les résultats, l'objectif est un objectif annuel et l'année de référence est toujours l'année qui précède. La raison en est que la mesure de la production utilisée est une mesure financière mise à jour tous les ans et pour laquelle on ne peut revenir que sur les 2 années précédentes. 2012 est donc comparé à 2011, 2013 à 2012, etc.

Objectifs concernant le changement climatique sur l'ensemble de la chaîne de valeur

SKF logo