Danica Kragic

Danica Kragic pour la robotique intelligente dans la production

De nationalité croate, Danica Kragic est professeur à la School of Computer Science and Communication (faculté informatique et communications), à l'institut royal de technologie suédois, KTH. Elle est la directrice du Centre for Autonomous Systems (Centre pour les systèmes autonomes) et ses recherches portent sur la robotique, la vision artificielle et l'apprentissage automatique. Danica Kragic a été chercheuse invitée à l'Université de Columbia et à l'Université Johns Hopkins, aux États-Unis.

Quant à ses loisirs, elle se définit elle-même comme une « accro à la couture » !

Selon Danica :

« Il y a des changements radicaux en termes de développement des machines, qui sont plus rapides et qui exécutent et calculent plus vite mais nous avons également la capacité de stocker les connaissances et de les utiliser d'une manière différente de ce qui se faisait dans les années 60.

Les capteurs se développent également. Nous sommes plus à même de détecter et de mesurer les diverses caractéristiques de l'environnement. Un parallèle peut être établi avec l'industrie du jeu. Nous avons des appareils qui sont interactifs et peuvent suivre les mouvements de notre corps pour que fassions partie intégrante du jeu.

Au sujet de l'autonomie
Nous ne connaissons pas encore les problèmes qui pourraient survenir car ces types de robots très complexes ne sont pas encore déployés dans les foyers. La meilleure manière de démarrer est de déployer les robots dans des contextes industriels. La dynamique de l'environnement est très limitée. Nous devons nous poser la question du facteur humain. Cet utilisateur non formé qui interagit avec ce robot très avancé. Quelles sont les attentes ?

Et la question sera surtout : quel sera le degré d'autonomie de ces robots ? La question de la normalisation est ici très importante. Comment normaliser les limites et leur permettre d'apprendre ? Mais, également comment les évaluer ? Beaucoup de choses se passent dans le domaine du contrôle logiciel.

Je dirais que les tendances en robotique sont les suivantes : L'Asie se consacre aux robots de divertissement, l'Europe aux robots fonctionnels et les États-Unis fabriquent des tas de robots militaires.

J'espère que dans le monde de demain nous pourrons collaborer étroitement avec les robots, qui nous serviront de troisième ou de quatrième main. »


Regardez la vidéo sur la page principale de Let’s Talk La robotique intelligente dans laquelle Danica Kragic intervient.

SKF logo