SKF Pérou et Tierra de Niños

SKF collabore avec Tierra de Niños depuis plusieurs années pour soutenir les habitants d'Anchonga.

Tout a commencé avec la construction d'une salle de classe dans une école de Huarirumi, Anchonga. Cette communauté est située à haute altitude dans les Andes, à 15 heures de voiture de Lima, dans une région où règne la pauvreté et où le taux d'illettrisme est élevé.

« Un tremblement de terre a touché le village en 2007 et l'ancienne école a été détruite. Nous avons veillé à en bâtir une nouvelle » déclare Lorena Perez, la responsable du projet.

Le village où l'école a été construite est situé très haut dans les Andes, à 3 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. La plupart des personnes de cette zone vivent de l'agriculture et de l'élevage des moutons.

En 2013, SKF s'est rendu sur le site de l'école pour participer à l'inauguration de la deuxième salle de classe parrainée par l'organisation SKF et les collaborateurs SKF.

La première salle de classe a été inaugurée en 2009 et les efforts de construction de la deuxième salle ont commencé peu après.

Des fonds ont été récoltés grâce à la vente de calendriers SKF et, en 2012, la décision a été prise de financer une deuxième salle de classe afin de fournir une éducation de base à une plus grande partie de la population de cette région rurale isolée.

L'organisation Tierra de Niños a une fois de plus participé aux travaux de construction du bâtiment. Plus de 200 enfants bénéficient de l'éducation fournie ici.
Donner de nouvelles possibilités aux femmes de Villa Libertad, Lima
En même temps, SKF Pérou a apporté des fonds pour établir un atelier textile dans la communauté émergente de Villa Libertad à Lima. L'atelier vise à donner de nouvelles possibilités aux femmes de la communauté en proposant des formations professionnelles et des emplois afin de les aider à subvenir aux besoins de leur famille.

Avant de se rendre à Anchonga, SKF a placé une commande de 200 couvertures auprès de l'atelier textile et la livraison a eu lieu lors de la cérémonie d'inauguration dans cette communauté isolée. À la cérémonie étaient présents les autorités locales, les familles et plus de 150 enfants qui ont accueilli les représentants des institutions.
La première salle de classe
La construction, suivie et financée par SKF, a permis l'inauguration de l'école en mars 2009. La première salle de classe peut accueillir 32 enfants à la fois et est construite en conformité avec les normes anti-sismiques. Les parents et les autres habitants locaux ont aidé à la construction de l'école et des ingénieurs se sont chargés de la supervision pour garantir la sécurité.

Outre le parrainage des travaux de construction, les collaborateurs SKF ont également vendu des calendriers pour récolter de l'argent afin d'acheter des crayons et du papier aux enfants. SKF Pérou a également apporté sa contribution grâce à des colis scolaires.

L'augmentation de la scolarisation des filles dans la région est un autre résultat positif du projet.
Lire la suite Informations générales
Anchonga
Anchonga est l'une des régions les plus pauvres du Pérou et comprend environ 1800 personnes vivant dans les zones rurales. Les familles survivent grâce à un peu d'élevage et de pâture. Les précipitations étant très irrégulières dans cette zone, l'accès à l'eau est très difficile pour les habitants. Beaucoup d'entre eux, en particulier les enfants, ont une alimentation déséquilibrée, qui engendre à long terme des problèmes de malnutrition. Pour aider leurs familles, les enfants doivent souvent travailler dans les fermes dès leur plus jeune âge et peu d'entre eux ont un niveau d'études supérieur au niveau élémentaire.

Tierra de Niños
Tierra de Niños (TDN) est une ONG dont la mission est de favoriser et renforcer l'indépendance et l'insertion sociale des enfants et adolescents dans les zones de pauvreté extrême au Pérou. Cette organisation met en place des projets dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la gouvernance et de la citoyenneté.


Amérique du Sud

SKF logo