Un Techo Para Mi País

Un toit pour mon pays

SKF Argentine organise tous les ans des journées de bénévolat pour les collaborateurs SKF afin de soutenir l'organisation "Un Techo Para Mi País" (Un toit pour mon pays), TECHO.

La mission de cette organisation non gouvernementale sans but lucratif est d'encourager la société locale à investir dans les quartiers défavorisés, de sensibiliser aux problèmes sociaux et de promouvoir la prise d'actions grâce aux efforts joints des résidents, de bénévoles, d'entreprises et des familles dans le besoin.
En novembre 2013, un groupe de 23 collaborateurs bénévoles ont participé à la construction de logements pour deux familles dans le quartier de Luchetti à Pilar, dans la municipalité de Buenos Aires. Ces maisons basiques offriront à ces familles la possibilité de disposer du logement intime et protégé qu'ils méritent. Nous espérons que ceci sera une première étape qui les aidera à améliorer leur niveau de vie.

Avantages pour la société locale et les collaborateurs SKF
Quelques témoignages de collaborateurs ayant participé au programme de bénévolat :

« Cela a été une expérience merveilleuse. Notre objectif commun était de permettre à une famille de profiter d'un avenir meilleur. La journée a été remplie de bonnes vibrations, de complicité, d'amitié et de rires, comme si nous nous connaissions tous depuis des années. Et le meilleur a été de voir la joie exprimée sur tous les visages une fois la maison terminée. »

« Il est facile de considérer la pauvreté comme une réalité très distante et il est donc très positif de participer à ce genre d'activités, de se sentir utile et de contribuer, même à un moindre niveau, à aider d'autres personnes. Je partage l'avis de l'équipe TECHO : ceci n'est que le début, le premier pas vers quelque chose d'autre, car des projets de ce genre aident les gens à développer leur empathie et leur conscience de la réalité. Je trouve cela fantastique que nous puissions continuer à participer, cela promeut le travail d'équipe et permet aux bénévoles de faire mieux connaissance. Pour moi, cela a été une expérience fantastique que je recommencerais volontiers. Merci pour la bonne volonté et l'énergie. »

« Pour moi, TECHO a été une expérience unique et inoubliable qui a bien prouvé que le travail d'équipe porte ses fruits. »
SKF logo