Centre de soins St Francis

SKF Afrique du Sud a « adopté » l'école maternelle du centre de soins St Francis

En raison de la suppression progressive des subventions accordées par le gouvernement d'Afrique du Sud aux établissements d'aide aux victimes du sida dans tout le pays, le centre St Francis s'est retrouvé dans une situation extrêmement précaire provoquée par la perte d'environ 80 000 ZAR par mois (soit 7 500 €).


SKF a été touché par la situation du centre St Francis et a réalisé les démarches nécessaires pour soutenir ses actions en faveurs des victimes du virus sida. SKF a ainsi « adopté » l'école maternelle du centre de soins.


L'école maternelle accueille une vingtaine d'enfants âgés de 3 à 7 ans. Beaucoup d'entre eux ont été abandonnés ou sont devenus orphelins à cause de la pandémie du sida. Une équipe médicale professionnelle, des enseignants et un travailleur social prennent soin de ces enfants pour assurer leur bien-être et le développement de tout leur potentiel.


Les enfants reçoivent non seulement les soins nécessaires mais également un enseignement pour les aider à accéder à l'école primaire.


Lire la suite Histoire du centre

Le St Francis Care Centre a été fondé en 1992 par un prêtre franciscain, le Père Stan Brennan OFM Il fut profondément touché par la mise à l'écart des victimes du sida lors de ses visites dans des foyers et des hôpitaux au cours des années 80. Nombre de ces victimes étaient rejetées par leurs proches et mouraient dans la misère et la solitude. St Francis est devenu pour ces personnes un lieu où trouver amour, chaleur et compassion.


En plus du "Rainbow Cottage" (chalet arc-en-ciel) et de l'école maternelle, le centre St Francis peut accueillir jusqu'à 48 patients adultes en phase terminale du sida. Ces patients reçoivent des soins médicaux dans un environnement professionnel et agréable tandis qu'une grande attention est également portée à leurs besoins physiques, spirituels, émotionnels et sociaux.


St Francis a ouvert une clinique antirétrovirale le 1er septembre 2004 où tous les membres de la communauté peuvent trouver une aide psychologique, réaliser des analyses et recevoir un traitement gratuitement. Un médecin entouré d'une équipe d'infirmières professionnelles et de thérapeutes prend soin des patients et de leurs besoins physiques, émotionnels et spirituels. À ce jour, plus de 2 500 patients se sont rendu à la clinique pour recevoir un soutien et réaliser des tests. Parmi eux, 650 ont commencé un traitement antirétroviral avec des résultats très encourageants. Les antirétroviraux sont fournis gratuitement grâce aux dons reçus du programme américain PEPFAR (Plan d'urgence du Président pour la lutte contre le sida).

SKF logo