Le projet "SKF Forest"

Projet de reboisement dans le nord-est de la Chine

SKF a signé un accord-cadre avec l'Administration forestière nationale de Chine (AFN) à l'occasion du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Suède et la Chine (en mai 2010).

Cet événement a constitué le coup de d'envoi du projet sur cinq ans de SKF pour le reboisement du pays. La Chine a pour objectif d'accroître l'étendue de ses forêts de plus de 26 % d'ici 2050. SKF, en collaboration avec l'AFN, a mis en œuvre un projet dans la région nord-est de la Chine, dans le comté de Fuxin, province de Liaoning. Au début du projet, le site était constitué de collines désertiques, la région étant sévèrement touchée par des tempêtes de sable fréquentes en raison de la proximité du désert Horqin.




SKF espère que le projet contribuera de façon significative au développement local d'un point de vue social et environnemental. À mesure de son développement, ce projet a pour objectif de créer des emplois stables pour les habitants de la région qui, jusqu'à présent, tentent de s'en sortir avec le minimum vital.

Une fois que les arbres auront poussé, ils freineront l'érosion du sol provoquée par les tempêtes de sable et les pluies. La zone pilote jouera également un rôle important pour la conservation de l'eau et servira d'abri à la faune et la flore locales.

De même, ce projet permet de partager les connaissances et les compétences des secteurs forestiers suédois et chinois.

Lire la suite Avancées du projet
Pendant la période de plantation, le projet crée environ 50 emplois dans les deux villages voisins. Cela leur permet d'augmenter leurs revenus, mais donne également aux travailleurs une opportunité d'enrichir leurs compétences de gestion moderne et durable des forêts.

D'après les conclusions du rapport d'inspection conjointe, les projets de 2010 et 2011 ont été un succès et les sites progressent dans de bonnes conditions.

Entre 2010 et 2013, plus de 3 millions de plants ont été semés sur 676 hectares avec un taux de survie de plus de 94 %.

En 2013, la seconde phase du projet a été lancée dans le comté de Xiuyan dans la province de Liaoning, où la désertification s'aggrave et la biodiversité a considérablement décliné.


1 444 000 plants de pin rouge et de mélèze ont été semés sur 180 hectares de terrain pour améliorer la qualité et les fonctions écologiques de la forêt, empêcher la désertification des terres et protéger la source d'eau de la communauté locale. 


Pour 2014, l'objectif est de semer des plants sur 260 hectares dans le comté de Yiuyan.



SKF logo