Projet « Basky »

Formation professionnelle pour des adolescents à Steyr

La collaboration entre Basar GesmbH, l'équipe du projet Job & Go Youth Support et SKF Österreich AG (Autriche) a porté ses fruits pour de nombreux jeunes adultes du quartier.

Le projet BASKY (acronyme pour Basar SKF City) est une initiative conjointe qui vise à venir en aide à de jeunes adultes, âgés de 15 à 23 ans, souffrant d'un handicap physique, psychologique et/ou mental. SKF propose un tutorat et des formations pratiques pour optimiser leurs chances de trouver un emploi dans la société.

La formation pratique les prépare non seulement à la routine quotidienne du travail mais les aide par ailleurs à améliorer leurs compétences, à consolider leurs points forts et à remédier à leurs points faibles. Avant tout, les jeunes adultes ont besoin d'une personne à laquelle se confier et d'un réseau pour s'intégrer dans la société.

Des rencontres régulières ont été organisées entre les stagiaires et les employés de SKF. SKF Autriche organise également plusieurs autres programmes et activités comme des stages en entreprise (chez SKF ou ailleurs), d'autres séminaires de formation, des programmes de sensibilisation sur le recyclage, l'alimentation et l'hygiène, avec des formateurs de Basar.

L'implication active de SKF et des formateurs de Basar a non seulement aidé efficacement les jeunes adultes à s'insérer dans la société, mais elle a également renforcé leur estime d'eux-mêmes et leur confiance en la société.


Bénéfice mutuel
Dans le cadre de ce programme, les employés de SKF sont amenés à rencontrer d'autres employés de différents services de l'entreprise et peuvent ainsi se constituer un réseau.

« Grâce à ce projet, l'ensemble de l'organisation SKF a pris conscience de l'importance de la responsabilité sociale de l'entreprise, ce qui signifie qu'il n'y a pas que le profit qui compte mais aussi le développement durable de la société.

C'est également une chose dont les employés de SKF sont extrêmement fiers et à travers laquelle SKF se démarque des autres entreprises. »
Employés de SKF Autriche.
SKF logo