De Oever - Soutien aux enfants et jeunes adultes

SKF Logistics Services Belgique soutient De Oever, une organisation à but non lucratif qui se soucie du bien-être des familles et de leurs enfants/adolescents. Puisque De Oever traite uniquement les cas qui lui sont attribués par un comité consultatif sur l'éducation de l'enfance en difficulté ou un tribunal pour enfants, les situations à gérer sont souvent complexes.

L'organisation a été fondée peu après l'indépendance de la Belgique en 1840, au centre d'Hasselt. Au début, elle s'est occupée d'enfants abandonnés, mais au fil des ans, elle a commencé à se concentrer sur toute la famille. 


Aujourd'hui, elle soutient plus d'une centaine d'enfants/adolescents et leur famille. Plusieurs centaines vivent dans les différents établissements de De Oever. Néanmoins, chaque année, le nombre de demandes d'aide dépasse le nombre de places disponibles et les listes d'attente sont de plus en plus longues. En conséquence, cette organisation peut utiliser autant de ressources supplémentaires que possible.


Pour récolter des fonds pour l'organisation, SKF à Tongeren, Belgique, organise des activités telles que des soirées quizz, des événements à Pâques, des ventes de pâtisseries, des soirées spaghetti et d'autres activités amusantes.

Europe

SKF logo