Pays-Bas : Programme de bourses

SKF Netherlands supports the Brede School Academy scholarship programme


L'Académie scolaire de Brede (BSA) à Utrecht propose un programme parascolaire intensif à une sélection d'enfants prometteurs et motivés en provenance d'écoles élémentaires de quartiers défavorisés. En plus de leur programme d'apprentissage ordinaire, ces enfants se rendent à la BSA deux fois par semaine. Depuis plusieurs années, SKF Pays-Bas soutient la BSA en finançant le matériel de lecture nécessaire. Cette année, SKF lance une bourse spéciale destinée à guider six élèves choisis vers l'université. 






SKF soutient également un programme de bourses dans le cadre duquel six élèves choisis de la BSA profiteront d'un tutorat pendant leurs années de lycée, afin de développer un apprentissage indépendant et de pouvoir aller à l'université. Le tuteur dévoué aide les enfants à faire face à tous les défis.


Avec cette bourse, SKF vise à encourager les enfants doués et prometteurs à servir d'exemples afin de montrer comment une personne peut bâtir sa propre carrière.


À propos de SOS Villages d'enfants


SOS Villages d'enfants est une association internationale privée apolitique qui, depuis 60 ans, soutient les enfants, leurs besoins, leurs droits et leur famille, en partant du principe qu'une atmosphère familiale positive est le critère essentiel pour assurer un développement sain. En collaborant avec des institutions et avec la société locale, l'association prend soin d'enfants risquant de perdre leurs parents en soutenant les familles dans le besoin et en offrant un accueil de type familial aux enfants et adolescents ne bénéficiant pas d'un soutien approprié. En Italie, l'association compte plus de 40 propriétés, y compris des lieux d'accueil, des maternelles, des garderies, ainsi que des services de soutien aux familles.

SKF logo