Roulements appariés

Pour les applications où la capacité de charge d'un seul roulement est insuffisante ou si l'arbre doit être maintenu axialement dans les deux sens avec un jeu axial spécifique, SKF peut fournir sur demande des ensembles de roulements rigides à billes appariés (fig. 1). Selon la demande, les roulements appariés sont disposés en T, en X ou en O. Les roulements sont appariés en production de façon à ce que la charge se répartisse uniformément sur les deux roulements montés côte à côte, sans qu'il ne soit nécessaire d'employer de cales d'épaisseur ou d'autres dispositifs.
Selon la demande, les roulements appariés peuvent être fournis en trois dispositions différentes :
  • Disposition en tandem (fig. 2)
    Une disposition en T est employée lorsque la capacité de charge d'un seul roulement est insuffisante. Dans les montages en T, les lignes de charge sont parallèles et les charges radiales et axiales se répartissent uniformément sur les deux roulements. Des charges axiales agissant dans les deux sens peuvent être supportées.
  • Disposition en O (fig. 3)
    Le montage de deux roulements en O permet d'obtenir une grande rigidité et de supporter des couples de déversement. Dans les montages en O, les lignes d'action de la charge divergent du plan d'appui entre les deux roulements. Les charges axiales agissant dans les deux sens peuvent être supportées, mais seulement par un roulement dans chaque sens.
  • Disposition en X (fig. 4)
    Le montage de deux roulements en X n'est pas aussi rigide qu'une disposition en O, mais est moins sensible aux défauts d'alignement. Dans les montages en X, les lignes d'action de la charge convergent vers le plan d'appui entre les deux roulements. Les charges axiales agissant dans les deux sens peuvent être supportées, mais seulement par un roulement dans chaque sens.

Marque en V

Une marque en V sur la surface extérieure des bagues extérieures des roulements appariés (fig. 5) indique comment l'ensemble doit être monté pour offrir les performances souhaitées. Les paires de roulements sont fournies en une unité emballée.
SKF logo