Fixation axiale des roulements

Un ajustement serré est, à lui seul, en général insuffisant pour immobiliser axialement une bague de roulement. Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif de blocage axial approprié.
Les deux bagues d'un palier fixe doivent être maintenues axialement sur chacune de leurs faces (fig. 1).
Cependant, dans le cas d'un palier libre avec roulement non séparable, seule la bague montée avec un ajustement serré (en principe la bague intérieure) sera maintenue axialement, l'autre pouvant se déplacer librement sur sa portée (fig. 2), à l'exception des roulements de type CARB pour lesquels les deux bagues sont maintenues axialement (fig. 3).
Pour les roulements de conception séparable utilisés comme palier libre, par ex. les roulements à rouleaux cylindriques, les deux bagues sont fixées axialement.
Dans un montage en opposition, il suffira de fixer axialement les bagues de roulement d'un côté (fig. 4).
SKF logo