Méthodes de montage

Roulements à alésage cylindrique

Les bagues montées à ajustement serré prennent en général appui, d’un côté, contre un épaulement de l’arbre ou du palier (fig. 1). De l'autre côté, la fixation des bagues intérieures est le plus souvent assurée par un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB fixés à l'extrémité de l'arbre (fig. 1) ou par une plaque en bout (fig. 2). Les bagues extérieures sont généralement maintenues par le couvercle du palier (fig. 3) ou, dans des cas spéciaux, par une bague filetée (fig. 4).
Au lieu des épaulements d’arbres pleins ou de logements, il est souvent plus pratique d’utiliser des entretoises ou des collerettes placées soit entre les bagues de roulements, soit entre une bague de roulement et un élément de machine voisin, par exemple un pignon (fig. 5).
La fixation axiale de roulements par segments d’arrêt est une solution qui exige peu de place, permet un montage et un démontage rapides et simplifie l’usinage de l’arbre et de l’alésage du logement. Lorsque le roulement doit supporter des charges axiales moyennes ou élevées, on place une rondelle d’appui entre la bague et le segment d’arrêt, afin que ce dernier ne soit pas soumis a des contraintes de flexion excessives (fig. 6). Le jeu axial qui existe entre le segment et la rainure peut être réduit, si nécessaire, par le choix d'une tolérance appropriée pour la rondelle d'appui ou par l'utilisation de cales d'épaisseur.
D’autres méthodes de fixation axiale, applicables surtout dans le cas des montages de roulements de haute précision, impliquent l’utilisation d’assemblages pressés, mettant en œuvre, par exemple, des manchons à double alésage. Pour des informations détaillées, reportez-vous à Roulements de Super Précision.

Roulements à alésage conique

Les roulements à alésage conique, montés directement sur une portée d'arbre conique, sont normalement maintenus sur l'arbre par un écrou de serrage (fig. 7).
Dans le cas d'un manchon de serrage monté sur un arbre épaulé, une entretoise en L, non fournie par SKF, est placée entre l'épaulement de l'arbre et la bague intérieure d'un côté. Un écrou de serrage fixe le roulement par rapport au manchon de l'autre côté (fig. 8). En cas d'utilisation d'arbres lisses sans appuis intégrés (fig. 9), la capacité de charge axiale du roulement dépend du frottement entre l'arbre et le manchon (→ Roulements à rotule sur billes et Roulements à rotule sur rouleaux).
Si le roulement à alésage conique est monté sur manchon de démontage, la bague intérieure doit être en appui contre un épaulement, éventuellement une entretoise qui, souvent, sert en même temps de collerette d’étanchéité. La fixation axiale du manchon de démontage est assurée par un écrou de serrage ou par une plaque en bout (fig. 10).
SKF logo