Manipulation des roulements

Il est recommandé d'utiliser des gants, ainsi que des outils de transport et de levage conçus spécialement pour le montage et le démontage des roulements. Non seulement ces outils vous feront économiser du temps et de l'argent, mais ils permettent aussi un travail moins fatigant, moins risqué et moins dangereux pour la santé.
Il est donc conseillé de porter des gants résistants à la chaleur et à la graisse pour la manipulation de roulements chauds ou graissés. Leur surface extérieure doit être solide et l'intérieur en matériau doux et hypoallergénique, comme par exemple les gants SKF TMBA.
Les roulements chauffés et/ou de grandes dimensions et de poids élevé sont souvent difficiles à manipuler correctement par une seule ou même deux personnes. Une formation sur site pourra permettre de trouver des moyens efficaces et pratiques de transport et de levage. L'outil TMMH de SKF permet de résoudre la plupart des problèmes et de faciliter la manipulation, le montage et le démontage des roulements sur les arbres.
Si des roulements de poids et de taille importants doivent être déplacés ou maintenus en position au moyen d'appareils de levage, il faut alors utiliser un ruban d'acier ou une courroie textile (fig. 1) pour éviter que le roulement soit suspendu en un seul point. Un ressort situé entre le levier de l'appareil de levage et la courroie facilite le positionnement du roulement au moment de le presser contre un arbre.
Les roulements de grandes dimensions peuvent sur demande être fournis avec des trous taraudés sur les faces latérales des bagues pour faciliter le levage grâce à des boulons à œil. Les dimensions des trous sont limitées par l'épaisseur de la bague. Il n'est donc possible de lever que le roulement lui-même ou la bague isolée avec les boulons. Il faut également se rappeler que les boulons à œil ne sont soumis à une charge que dans le sens de l'axe de la tige (fig. 2). Si la charge doit être appliquée selon un certain angle, il faut alors recourir à des attaches réglables adéquates.
En cas de montage d'un roulement de grandes dimensions sur un roulement déjà en place sur un arbre, il est recommandé de suspendre le roulement en trois points et qu'une des sangles soit réglable en longueur. Ainsi, l'alésage du palier s'alignera parfaitement avec le roulement.
SKF logo