Roulements à alésage conique

Démontage d'un roulement sur tourillon conique

Les roulements de petites et moyennes dimensions sur tourillon conique peuvent être démontés avec des extracteurs conventionnels, qui s'engagent dans la bague intérieure. Il est recommandé d'utiliser un extracteur à centrage automatique pour éviter d'endommager la portée du roulement (fig. 1). Les roulements sur portées coniques se desserrent généralement très rapidement. Il est donc nécessaire de les bloquer, avec un écrou de serrage par exemple, pour éviter que le roulement ne se retire complètement de l'arbre.
La méthode à pression d'huile facilite considérablement le démontage des grands roulements sur tourillon conique. Après l'injection d'huile à pression entre les surfaces de contact, le roulement se sépare brusquement de sa portée. Il convient donc de limiter son mouvement axial légèrement au-delà de la distance d'enfoncement à l'aide d'un écrou vissé sur l'arbre ou d'une plaque en bout, par exemple (fig. 2).

Démontage d'un roulement sur manchon de serrage

Les roulements de petites et moyennes dimensions sur manchon de serrage et arbre lisse peuvent être démontés par coups de marteau sur un chasse-goupille (fig. 3) jusqu'à ce que le roulement soit dégagé. L'écrou du manchon doit cependant avoir été desserré de quelques tours au préalable.
Les roulements de petites et moyennes dimensions sur manchon de serrage et arbre épaulé contre une bague d'appui peuvent être démontés au moyen d'une douille appuyée sur l'écrou du manchon, qui aura été desserré de quelques tours (fig. 4).
Le démontage des roulements de grandes dimensions sur manchon de serrage s'avère aisé avec un écrou hydraulique. Cependant, cette technique exige que le roulement soit monté contre une bague d'appui (fig. 5). Si les manchons sont pourvus de canaux et de gorges de répartition d'huile, le démontage peut être facilité par la méthode à pression d'huile.

Démontage d'un roulement sur manchon de démontage

Pour cette opération, il est nécessaire de retirer le dispositif de blocage axial (écrou de serrage, couvercle, etc.).
Les roulements de petites et moyennes dimensions peuvent être démontés à l'aide d'un écrou de serrage et d'une clé à main ou d'une clé de frappe pour dégager le roulement (fig. 6).
L'outil de démontage le mieux adapté aux roulements de grandes dimensions est l'écrou hydraulique (fig. 7). Si la section filetée du manchon dépasse du bout ou de l'épaulement de l'arbre, il convient d'insérer dans l'alésage du manchon une bague d'appui la plus épaisse possible, afin d'empêcher la déformation et l'endommagement du filetage lors de l'application de la pression hydraulique. SKF recommande de bloquer la course de l'écrou hydraulique par une plaque en bout, à l'extrémité de l'arbre par exemple (fig. 8). Ce blocage permet d'éviter que le manchon de démontage et l'écrou hydraulique soient brusquement séparés de la portée.
Les manchons de démontage de roulements de grandes dimensions sont généralement fournis avec des canaux et des gorges de répartition d'huile, permettant d'appliquer la méthode à pression d'huile et de gagner ainsi un temps considérable pour le montage comme pour le démontage (fig. 9).
Pour obtenir des instructions détaillées concernant un roulement sélectionné, consultez skf.com/mount.
SKF logo