Démontage

Si les roulements sont destinés à être réutilisés après démontage, il est indispensable que la force d'extraction ne soit pas transmise par les éléments roulants.
Dans le cas des roulements séparables, la bague avec l'ensemble cage/éléments roulants peut être extraite indépendamment de l'autre bague. Avec les roulements non séparables, on retire d'abord de la portée la bague dont l'ajustement est le moins serré. Pour démonter un roulement ayant un ajustement serré, on utilise les outils décrits dans les paragraphes suivants, selon le type, la taille et l'ajustement du roulement.
Dans certains cas, il est conseillé de marquer la position du roulement par rapport aux pièces adjacentes pour faciliter le remontage. Par exemple, pour les roulements à rouleaux de grandes dimensions dont la bague a été soumise à une charge ponctuelle, il est important de tourner le roulement d'une fraction de tour afin qu'une autre partie du chemin de roulement soit soumise à la charge lors du remontage. Cette méthode permet d'exploiter pleinement la durée de service du roulement.
Pour obtenir des instructions détaillées concernant un roulement sélectionné, consultez skf.com/mount.
Pour des instructions plus détaillées concernant un roulement sélectionné, consultez la section Produits de maintenance.
SKF logo