Charge dynamique équivalente

Les informations présentées dans Charges dynamiques peuvent être utilisées pour calculer la charge F. Lorsque la charge correspond aux conditions définies pour la charge dynamique de base C (la charge est constante en intensité et en direction et est radiale pour un roulement radial ou axiale et centrée pour une butée), alors P = F et la charge peut être introduite directement dans les formules de durée.
Dans tous les autres cas, il faut d'abord calculer la charge dynamique équivalente du roulement. La charge de roulement dynamique équivalente est définie en tant que charge fictive, constante en intensité et direction et agissant de manière radiale pour les roulements radiaux ou axiale et centrée pour les butées. Une fois appliquée, cette charge hypothétique doit avoir la même influence sur la durée du roulement que les charges réelles auxquelles est soumis le roulement (fig. 1).
Les roulements radiaux sont souvent soumis à des charges radiales et axiales simultanées. Si la charge résultante est constante en intensité et en direction, la charge dynamique équivalente P peut être calculée à l'aide de l'équation générale

Equivalent dynamic bearing load
Réaliser le calcul

avec
P=charge dynamique équivalente [kN]
Fr=charge radiale effective [kN]
Fa=charge axiale effective [kN]
X=coefficient de charge radiale du roulement
y=coefficient de charge axiale du roulement
Une charge axiale supplémentaire n'a d'influence sur la charge dynamique équivalente P pour un roulement radial à une rangée que si le rapport Fa/Fr dépasse un certain facteur limitatif e. Par contre, pour les roulements à deux rangées, même les charges axiales faibles ont généralement une influence non négligeable.
La même formule générale est applicable aux butées à rotule sur rouleaux qui peuvent supporter des charges axiales et radiales. D'autres butées, telles que les butées à billes, à aiguilles et à rouleaux cylindriques, ne peuvent supporter que des charges purement axiales. Pour ces butées, si la charge est centrée, l'équation peut être simplifiée à

P = Fa

Les informations et les données nécessaires pour calculer la charge dynamique équivalente sont fournies dans la section du produit en question.

Charge variable

Dans de nombreux cas, l'amplitude de la charge varie. La formule permettant de calculer les charges variables est indiquée à la section Calcul de la durée dans des conditions de fonctionnement variables.

Charge moyenne pendant un intervalle de fonctionnement

Pendant une période donnée, les conditions de fonctionnement peuvent s'écarter légèrement de la valeur nominale. En supposant que les conditions de fonctionnement telles que la vitesse et le sens de la charge sont à peu près constantes et que l'intensité de la charge varie de manière constante entre une valeur minimale Fmin et une valeur maximale Fmax (diagramme 1), la charge moyenne peut être obtenue avec

Fm Mean load

Charge tournante

Si, comme illustré dans le diagramme 2, le roulement est soumis à une charge F1 constante en intensité et en direction (par exemple, le poids d'un rotor) et à une charge tournante constante F2 (par exemple, un balourd), la charge moyenne peut être obtenue d'après :

Fm = fm (F1 + F2)
Les valeurs du coefficient fm sont fournies dans le diagramme 3.
SKF logo