Symptômes types indiquant une défaillance imminente du roulement

Voici une liste des sept symptômes les plus courants produits par des roulements qui ne fonctionnent pas correctement. La liste de la section Symptômes et états types fournit un résumé qui identifie 51 états types pour les symptômes.
Sept sections, une pour chaque symptôme répertorié, donnent des informations sur la « Raison de l'état » probable et offrent une « Solution pratique ».

Comment utiliser les tableaux de dépannage

À titre d'exemple, A dans la colonne « Symptômes » dans la sectionSymptômes et états types représente un roulement qui est en surchauffe. En survolant la liste, au moins 29 états possibles seront trouvés indiquant une surchauffe du roulement.
Vous pouvez aller directement à la section Roulement surchauffé ou d'abord noter quelques états probables de la liste et le « Code de solution » correspondant. (Plus d'un état peut être trouvé qui s'applique à l'application.) Passez ensuite à la section Roulement surchauffé. Utilisez le ou les codes de solution pour déterminer la cause probable du roulement surchauffé.

Symptômes courants
ARoulement surchauffé
BRoulement bruyant
CLes remplacements sont trop fréquents
DVibrations
ELes performances des équipements ne sont pas satisfaisantes
FLe roulement bouge sur l'arbre
GL'arbre est difficile à tourner
SKF logo