Instructions de montage

Il est normal d'utiliser des roulements-supports appartenant au même groupe de hauteur de section pour un cylindre d'appui donné. Après avoir enlevé les systèmes de blocage utilisés pour le transport, les roulements-supports doivent être poussés alternativement sur l'arbre à l'aide des berceaux en utilisant un matériel de montage approprié. Lors du montage de roulements-supports, il faut faire très attention, notamment pour que la bague intérieure des roulements-supports à rouleaux cylindriques jointifs ne soit pas poussée trop loin par rapport au jeu de rouleaux car cela entraînerait la chute des rouleaux jointifs.
Pour éviter tout impact négatif de la variation de l'épaisseur de la paroi des bagues intérieures sur la qualité du matériau laminé, toutes les bagues intérieures sur un cylindre d'appui doivent être positionnées en faisant en sorte que les flèches indiquant la position de l'épaisseur maximale de la paroi pointent toutes dans la même direction.
SKF logo