Relubrification et rodage

Relubrification

Tous les roulements rigides à billes pour températures élevées SKF sont lubrifiés à vie, sauf les roulements VA201 ouverts, qui doivent être relubrifiés.
Pour un roulement VA201 ouvert, il est généralement recommandé d'évaluer tous les six mois la qualité de la pâte lubrifiante dans le roulement. S’il n’y a plus de film de lubrifiant sec sur les pistes, ce qui est indiqué par une trace métallique brillante, éliminez les résidus de lubrifiant usagé à l'aide d'un solvant et, une fois la surface sèche, remplissez à nouveau le roulement de pâte lubrifiant.
Appliquez une fine couche de pâte. La pâte doit être répartie de manière uniforme autour des pistes entières du roulement. Pour ce faire, utilisez une brosse de dureté moyenne. Il est important de tourner le roulement après le remplissage de pâte. Éliminez tout amoncellement de pâte en excès.

Rodage

Après l'installation ou la relubrification, les roulements VA201 fonctionnant à des températures en dessous de 200 °C à des vitesses inférieures à 25 % de la vitesse limite nécessitent une procédure de rodage.
Le rodage exige de faire fonctionner le roulement à une température d'au moins 200 °C pendant au minimum 48 heures
SKF logo