Rotules lisses radiales

Les rotules radiales peuvent supporter simultanément une certaine intensité de charge axiale Fa, en plus d'une charge radiale simultanée Fr (fig. 1). Si la charge résultante est d'intensité constante, la charge dynamique équivalente peut être calculée avec la formule

P = y Fr



P=charge dynamique équivalente [kN]

Fr

=

composante radiale de la charge [kN]
y
=

load factor that depends on the ratio of the axial to the radial load Fa/Fr

  • for spherical plain bearings requiring maintenance and SKF Explorer steel/steel bearings (diagram 1)
  • for maintenance-free radial spherical plain bearings (diagram 2)
SKF logo