Déplacement axial

Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB peuvent tolérer le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier dans le roulement. Le déplacement axial admissible à partir de la position normale d'une bague de roulement par rapport à l'autre est limité par deux facteurs :
  • le déplacement du jeu de rouleaux
    Au même titre que le déplacement axial, le défaut d'alignement a des répercussions sur la position axiale des rouleaux dans un roulement CARB (fig. 1). Les rouleaux ne doivent pas dépasser de la face latérale d'une bague de roulement (fig. 2) ni entrer en contact avec l'anneau élastique (fig. 3) ou un joint. Pour permettre le déplacement de la cage à rouleaux, laissez un espace libre des deux côtés du roulement (→ Espace sur les deux côtés du roulement).
  • le jeu radial interne suffisant
    Les roulements CARB doivent toujours tourner avec un jeu radial interne. La position axiale des rouleaux influe sur le jeu radial interne. L'intervalle de jeu type pour un roulement CARB est illustré dans le diagramme 1. Le diagramme illustre également les exemples de calcul 2 et 3 (→ Calcul du déplacement axial admissible).
Le déplacement axial admissible s'obtient d'après la plus petite de ces deux limites.
SKF logo