Capacité de charge

Les roulements à rouleaux cylindriques à joint diamétral ont une capacité de charge inférieure à celle des roulements conventionnels en raison du nombre de rouleaux que peut accueillir leur cage.
Le passage des rouleaux sur les joints dans les chemins de roulement est pris en compte lors du calcul de la charge dynamique équivalente par un facteur dont la valeur dépend du mode de fonctionnement, voir <Catalogue text - Equivalent dynamic bearing load - Split CRB xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>Charge dynamique équivalente</Catalogue text - Equivalent dynamic bearing load - Split CRB>.
SKF logo