Contrôle de la capacité de charge statique

Pour des roulements soumis à des charges dynamiques, lorsque la charge statique équivalente P0 est connue, il convient de vérifier que la capacité de charge statique est adéquate avec

Static load carrying capacity

Si la valeur s0 obtenue est inférieure à la valeur de principe recommandée (tableau 1), il faudra choisir un roulement ayant une charge statique de base plus élevée.
SKF logo