Charge dynamique équivalente

Lorsque la charge F calculée d'après les informations précédentes correspond aux conditions définies pour la charge dynamique de base C (la charge est constante en intensité et en direction ; elle est radiale pour un roulement radial, ou axiale et centrée pour une butée), elle peut être introduite directement dans les formules de durée puisque P = F.
Dans le cas contraire, il est nécessaire de calculer la charge dynamique équivalente. Il s'agit d'une charge fictive d'intensité et de direction constantes, agissant radialement sur les roulements radiaux, ou axialement et centralement sur les butées et qui, si elle était appliquée, aurait la même influence sur la durée du roulement que les charges réelles auxquelles le roulement est soumis (fig. 1).
Les roulements radiaux sont souvent soumis à des charges radiales et axiales simultanées. Si la charge résultante est constante en intensité et en direction, la charge dynamique équivalente P peut être calculée à l'aide de l'équation générale



Démarrer le calcul

avec

P=charge dynamique équivalente [kN]
Fr=charge radiale effective [kN]
Fa=charge axiale effective [kN]
X=coefficient de charge radiale du roulement
y=coefficient de charge axiale du roulement
Une charge axiale supplémentaire n'a d'influence sur la charge dynamique équivalente P pour un roulement radial à une rangée que si le rapport Fa/Fr dépasse un certain facteur limitatif e. Par contre, pour les roulements à deux rangées, même les charges axiales faibles ont généralement une influence non négligeable.
La même formule générale est applicable aux butées à rotule sur rouleaux qui peuvent supporter des charges axiales et radiales. Pour les butées qui ne peuvent supporter que des charges purement axiales, comme les butées à billes, à aiguilles, à rouleaux cylindriques ou coniques, si la charge est centrée, l'équation peut être simplifiée comme suit :

P = Fa

Toutes les informations et les données nécessaires pour calculer la charge dynamique équivalente se trouvent dans le texte d'introduction de chaque section de produit et dans les tableaux des produits.

Charge variable

Dans de nombreux cas, l'amplitude de la charge varie. Il convient d'utiliser la formule de calcul de la durée pour des conditions de fonctionnement variables, voir la sectionCalcul de la durée de vie dans des conditions de fonctionnement variables.

Charge moyenne pendant un intervalle de fonctionnement

Pendant une période donnée, les conditions de fonctionnement peuvent s'écarter légèrement de la valeur nominale. En supposant que les conditions de fonctionnement (par exemple, la vitesse de rotation et la direction de la charge) sont à peu près constantes et que l'amplitude de la charge varie de manière constante entre une valeur minimale Fmin et une valeur maximale Fmax (diagramme 1), la charge moyenne peut être obtenue d'après :

Fm = (Fmin + 2Fmax)/3

Charge tournante

Si, comme illustré dans le diagramme 2, le roulement est soumis à une charge F1 constante en intensité et en direction (par exemple, le poids d'un rotor) et à une charge tournante constante F2 (par exemple, un balourd), la charge moyenne peut être obtenue d'après :

Fm = fm (F1 + F2)

Les valeurs du coefficient fm peuvent être obtenues à partir du diagramme 3.
SKF logo