Contrôle de la capacité de charge statique

Pour les roulements soumis à des charges dynamiques, lorsque la charge statique équivalente P0 est connue, il convient de vérifier que la capacité de charge statique est adéquate d'après

s0 = C0/P0

Si la valeur s0 obtenue est inférieure à la valeur de principe recommandée (tableau), il faudra choisir un roulement ayant une charge statique de base plus élevée.
SKF logo