Charge statique équivalente

Lorsque les charges statiques comprennent une composante radiale et une composante axiale, il est nécessaire de calculer une charge statique équivalente. Celle-ci correspond à une charge fictive (radiale pour les roulements radiaux et axiale pour les butées) qui, si elle était appliquée, causerait la même déformation permanente du roulement que la charge réelle. Elle s'obtient à partir de la formule générale suivante :



Démarrer le calcul

avec

P0=charge statique équivalente [kN]
Fr=charge radiale effective (voir ci-dessous) [kN]
Fa=charge axiale effective (voir ci-dessous) [kN]
X0=coefficient de charge radiale du roulement
Y0=coefficient de charge axiale du roulement

Remarque

Pour le calcul de P0, il faut retenir la charge maximale qui puisse se produire et introduire ses composantes radiale et axiale (fig. 1) dans la formule ci-dessus. Si une charge statique agit sur un roulement dans différentes directions, l'intensité de ces composantes variera. Dans de tels cas, il convient d'utiliser les composantes de la charge donnant la plus grande valeur de charge statique équivalente P0.
L'information et les données nécessaires pour le calcul de la charge statique équivalente peuvent se trouver dans les textes d'introduction des différentes sections de produits ainsi que dans les tableaux.
SKF logo