Additifs EP

En cas de lubrification marginale, il est reconnu que la présence d'additifs EP dans le lubrifiant peut allonger la durée des roulements. Si, conformément à la norme DIN ISO 281 Addendum 1:2003, κ < 1 et le coefficient de contamination ηc > 0,2 ; alors la valeur κ = 1 peut être intégrée au calcul en cas d'utilisation d'un lubrifiant comportant des additifs EP éprouvés. Dans ce cas, le coefficient de modification de la durée aSKF doit être limité à ≤ 3 et ne doit pas être inférieur au coefficient aSKF relatif aux lubrifiants normaux.
Pour la plage restante, le coefficient de modification de la durée aSKF peut être déterminé à l'aide de la valeur κ réelle de l'application. En cas de contamination importante, c'est-à-dire pour un coefficient de contamination ηc < 0,2 l'éventuel avantage apporté par un additif EP doit être démontré par des essais. Il convient également de se reporter aux informations concernant les additifs EP dans la section Capacité de charge, additifs EP et AW.
SKF logo