Vitesses limites

La vitesse limite est déterminée par des critères dont font partie la stabilité de forme ou la résistance de la cage, la lubrification des surfaces de guidage de la cage, les forces centrifuges et giratoires qui agissent sur les éléments roulants et d'autres facteurs limiteurs de vitesse.
L'expérience acquise à partir d'applications pratiques et de tests effectués en laboratoires indique qu'il existe des vitesses maximales à ne pas dépasser pour des raisons techniques ou économiques, dans la mesure où maintenir la température de fonctionnement à un niveau acceptable implique des coûts importants.
Les vitesses limites sont indiquées dans les tableaux des produits, et se basent sur les exigences des applications à vitesse élevée ; ces facteurs ont été pris en compte pour la conception des roulements et des cages présents dans ce catalogue.
Il est possible de faire fonctionner les roulements à des vitesses supérieures à celles spécifiées dans les tableaux, mais il faut alors tenir compte de la précision de rotation, ainsi que du type de cage, de la lubrification et de la dissipation de la chaleur. Il est donc conseillé de contacter avec le Service Applications SKF.
De plus, d'autres aspects doivent également être pris en compte, comme la lubrification des surfaces de guidage de la cage et la résistance au cisaillement du lubrifiant, qui sont déterminés par l'huile de base et par l'agent épaississant, voir la section Lubrification à la graisse.
Dans le cas de roulements pour lesquels la vitesse limite n'est pas déterminée par la chaleur issue des contacts entre les éléments roulants et le chemin de roulement, seules les vitesses limites sont indiquées dans les tableaux des produits. Par exemple, les roulements à éléments roulants jointifs et les roulements équipés de joints à frottement font partie de cette catégorie.
Il faut se rappeler que, pour fonctionner de façon satisfaisante, en particulier à vitesse élevée, les roulements doivent être soumis à une charge minimale donnée. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Charge minimale » des sections des produits concernés.
SKF logo