Génération de vibrations dans un roulement

Un roulement à billes ne produit généralement pas de bruit par lui-même. Ce qui est perçu comme un « bruit de roulement » est en fait l’effet audible des vibrations générées directement ou indirectement par le roulement sur la structure adjacente. C’est la raison pour laquelle les problèmes de bruit peuvent la plupart du temps être considérés comme des problèmes de vibrations qui concernent toute l’application.

Excitation due à un nombre variable d'éléments roulants chargés

Quand une charge radiale est appliquée à un roulement, le nombre des éléments roulants portant la charge varie peu au cours du fonctionnement, c.-à-d. 2-3-2-3 .... Ceci génère un déplacement dans la direction de la charge. La vibration résultante ne peut pas être évitée mais peut être réduite par l'application d'une précharge axiale pour charger tous les éléments roulants (impossible avec les roulements à rouleaux cylindriques).

Précision des composants associés

Dans le cas d’un ajustement serré entre la bague du roulement et le logement ou l’arbre, la bague peut prendre la forme de la pièce adjacente. Des déviations de forme peuvent être sources de vibrations lors du fonctionnement. Il est donc important d'usiner l'arbre et la portée de palier selon les tolérances requises, voir la section Précision de dimensions et de forme des portées de roulements et appuis.

Dommage local

Suite à une mauvaise manipulation ou un montage incorrect, de petites sections des pistes et des éléments roulants peuvent être endommagées. Pendant le fonctionnement, le broyage d'un composant de roulement endommagé génère une fréquence de vibration spécifique. L'analyse de la fréquence des vibrations peut identifier le composant de roulement ayant subi des dommages. Ce principe est utilisé dans les équipements de maintenance conditionnelle SKF pour détecter les dommages aux roulements.
Pour calculer les fréquences de roulements SKF, voir le calcul Fréquences de roulements.

Contaminants

En présence de pollution, des impuretés peuvent pénétrer dans le roulement et être broyées par les éléments roulants. Le niveau de vibrations ainsi généré dépend de la quantité, des dimensions et de la composition des impuretés broyées. Aucun modèle de fréquences typique n’est généré. Il peut toutefois en résulter un bruit audible et dérangeant.
SKF logo